This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI:PSpice - TI 库中不存在 LMR51430XF 瞬态模型

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1238369/pspice-for-ti-lmr51430xf-transient-model-does-not-exist-in-pspice---ti-library

器件型号:PSpice-for-TI

您好!

我正在尝试使用 LMR51430XF 来模拟隔离式电源、但遗憾的是、PSpice TI 库中没有任何瞬态模型。 有 LMR50140XF、但它的频率为700kHz。

我使用的是频率为500kHz 的 LMR51430XF。  

您是否可以分享任何模型?  

祝你一切顺利。

萨瓦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    TI 网页上关于此器件的唯一可用模型恐怕还是存在的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    是否有可能要求设计团队为 lmr51430XF 生成模型?  

    祝你一切顺利。

    萨瓦斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将通过应用程序管理器启动它。

    谢谢