This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:PMP8740 Rev_E 2kW BC 升压转换器加辅助电源

Guru**** 2546710 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1236578/pmp8740-pmp8740-rev_e-2kw-bc-boost-plus-auxiliary-power-supply

器件型号:PMP8740
主题中讨论的其他器件: UCC28950

简介

我们目前从事充电器设计的开发、其中涉及一组三种不同的印刷电路板(PCB)。 其中两个电路板已经过成功设计、并按照预期运行。 然而、剩余的第三个电路板存在一些挑战、尤其是在与相移全波桥(PSFB)整流器集成方面。

设计布局

报告中的图1到图4对我们的设计有了全面的了解。 图1概述了充电器设计的完整原理图。 图3描绘了作为我们设计的重要组成部分的 PSFB 整流器的简化原理图。 图2重点介绍了 MOSFET 驱动器电路、图4提供了电路初级侧 MOSFET 以及电感器和变压器的详细视图。

问题描述

我们的主要问题源于在 MOSFET 栅极引脚上观察到的波形行为异常。 在不向 H 桥施加电压的情况下、MOSFET 会呈现理想且干净的波形、如图5所示。 但是、向 H 桥施加电压会在 MOSFET 的导通阶段在栅极引脚上产生负尖峰、如图6所示。 这些尖峰的强度往往会随着施加的电压的增加而升高。 随后、这种现象会导致我们的 MOSFET 驱动器集成电路(IC)受损。

尝试解决问题

为了诊断这些负尖峰的原因、我们分析了等效电路以审视栅极驱动 IC 环路路径。 有趣的是、所有这些电路似乎都证实了 MOSFET 关断阶段出现的负尖峰、我们的驱动器 IC 可以高效地管理这一异常。 然而、在 MOSFET 导通阶段出现这些尖峰的理论基础仍然难以捉摸。

结论

在此阶段、我们积极寻求有效的解决方案、以解决 MOSFET 导通阶段出现负尖峰的根本原因。 有关如何防止这些尖峰对我们的 MOSFET 驱动器 IC 造成损坏的任何见解和建议将对我们的持续开发流程大有裨益。  

图1 PSFB 整流器原理图

图 2变压器初级侧 MOSFET 的 MOSFET 驱动器图片

图3. 相移全桥电路简化原理图

图4初级侧 MOSFET 电路清晰图片

图 在不提供漏极电压的情况下 MOSFET 栅极上的5波形 PWM 信号

图 漏极电压为12v 时 MOSFET 栅极上的6波形 PWM 信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PCB_5F00_Project.pdf

    这是原理图的 pdf 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dania:

    请考虑、相移全桥在轻负载或无负载时作为硬开关转换器运行。 由于已在零负载时、初级侧存在循环电流、因此有时初级侧部分的电流也会流过主 MOSFET 的体二极管。 例如、在您的情况下、当 Q4的体二极管导通、并且 Q2突然导通时、流经 Q4的反向恢复电流会产生一种击穿和高电流尖峰。 该尖峰会在栅极上产生负电压。 因此、我们建议使用快速体二极管反向恢复 MOSFET、就像我们在 PMP8740 (CFD 系列)中使用的 MOSFET。 如果这样无法解决问题、请在栅极驱动器- MOSFET (U1-Q2/Q4或 U3-Q1/Q3)区域添加一段布局输出。

    如果您能发送布局详细信息、敬请告知。 此外、如果所有 MOSFET Q1...Q4的器件型号与 PMP8740中使用的型号不同、请告诉我。

    此致、

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MOSFET Q1至 Q4和 Q5、Q6的器件型号为"IPP60R040C7XKSA1"。 您能否告诉我、对于给定系统、这是否是正确的选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以推荐任何具有更高电流容量(超过25A)的 MOSFET 吗? 根据我们的设计要求、它需要具有25A 电流能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MOSFET Q1至 Q4和 Q5、Q6的器件型号为"IPP60R040C7XKSA1"。 您能否告诉我、对于给定系统、这是否是正确的选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不认为 C7系列是此处的最佳选择;请考虑使用 CFD7系列、例如 IPP60R070CFD7。 如果此70毫欧 FET 驱动起来太困难、并且导通损耗(请参阅 UCC28950 Excel 计算表来分析您的设计的所有峰值和 RMS 电流)也太低(这意味着 FET 具有不平衡的导通损耗而不是开关损耗)、 然后、使用相同的串联电阻但使用更高的 RDS (on)、例如120毫欧- 150毫欧范围内的导通电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert!
    非常感谢您提供的咨询服务。 我想分享一些有关我的设计的详细信息。
    A、B、C 和 D 脉冲的频率为173kHz。
    我在 H 桥上应用的电压大约为390V (PFC 输出)。
    最后、我有一个定制的变压器、我与大家分享规格的屏幕截图。

    您提到的 Excel 工作表非常复杂、如果您可以推荐 MOSFET、它将非常有用。 我能否订购您在上一个评论中提到的 MOSFET (即 IPP60R070CFD7)
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dania:

    我不建议选择这样的高电流 FET、因为它驱动起来会有点困难。

    由于您的设计也~ 2kW、因此我建议使用210毫欧版本:

    https://www.digikey.de/en/products/detail/infineon-technologies/IPP60R210CFD7XKSA1/8627189

    或155毫欧:

    https://www.digikey.de/en/products/detail/infineon-technologies/IPP65R155CFD7XKSA1/13919206

    此致、

    罗伯托