This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01599:TIDA-01599

Guru**** 2908070 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01599, ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1240097/tida-01599-tida-01599

器件型号:TIDA-01599
主题中讨论的其他器件: ISO1211

您好!

STO 是否输入来自 J5、24V*以及您是否可以共享 iso1211dr 的输出值? 我正在设计 STO 电路板、我有2个用于24V STO 信号的外部输入、我需要在具有3.3V 输入的安全 MCU 上使用它们、因此我想知道我是否可以使用与 TIDA 相同的方法、以及 ISO1211dr 是否适合您?

感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 TIDA-01599。  

    是的、我们使用 C2000 MCU 读回 ISO1211的3.3V 输出信号以检测 OSSD 脉冲。 请参阅原理图、您可以在 TIDA-01599产品文件夹下下载该原理图: https://www.ti.com/tool/TIDA-01599。这些是信号 MCU_STO1_IN 和 MCU_STO2_IN、下面显示了一个简要方框图。  

    是的、ISO1211输入 分别符合 IEC 61131-2的1类、2类、3类特性标准、适用于 STO1和 STO2的 J5-4和 J5-1上的24V 隔离数字输入。  

      

    此致、
    马丁·施泰伯勒