请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01599 主题中讨论的其他器件: ISO1211
您好!
STO 是否输入来自 J5、24V*以及您是否可以共享 iso1211dr 的输出值? 我正在设计 STO 电路板、我有2个用于24V STO 信号的外部输入、我需要在具有3.3V 输入的安全 MCU 上使用它们、因此我想知道我是否可以使用与 TIDA 相同的方法、以及 ISO1211dr 是否适合您?
感谢你的评分