This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 错误(LMC - 18955)-功能 PSpice_TI 版本17.400的许可证调用失败

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1238203/error-lmc---18955---license-call-failed-for-feature-pspice_ti-version-17-400

当我尝试使用 PSpice for TI 对电路进行仿真时、我面临与许可证相关的问题。 我在过去的一年里一直使用这款工具、这是我第一次使用这款工具。 请查看随附的错误屏幕截图、以供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Basil:

    如果您解决了这个问题、请告诉我、这里只会遇到相同的问题、谢谢。 :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Basil:

    您是否以以前的方式连接到互联网?

    谢谢。
    简体中文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、问题解决了。 问题与我们的防火墙有关。