This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice 安装失败

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1237574/pspice-installation-failed

您好!

我曾尝试安装 PSpice for TI 软件三次、但同样失败。

每次安装正常运行、直到安装程序读取"配置库"、然后停止。

 关闭窗口并尝试启动程序后、我收到以下消息:

 e2e.ti.com/.../6014.cdsPspiceTIlog.txt

确实 license.txt 文件是空的。

我已经附加了安装日志。

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oren:

    它看起来不像你有一个直接连接 到互联网. 如果在 VPN 内部安装、请注销并重试。 否则、请咨询您的 IT 支持团队。

    谢谢。
    简体中文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    直接连接解决了问题。 非常感谢!

    奥伦