This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010210:SFRA 结果

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1240208/tida-010210-sfra-result

器件型号:TIDA-010210
主题中讨论的其他器件:SFRA

亲爱的香榭丽舍大街,

我是为我们的客户提出这个问题的。

在文档中、显示使用了 SFRA。

是否具有增益/相位裕度等 SFRA 结果?

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    在软件方面、SFRA 目前已实现、但需要适当的重新调整。

    TIDA 010210中的代码未以 P.U (标幺值)编写、而是以绝对值编写(例如、您在代码中施加5 A 的参考、在输出中控制5实数 A)。

    SFRA 通常是用 PU 编写的、这就是如果你想正确运行 SFRA、需要在 PU 和绝对值之间复位的原因。

    另一方面, Kp 和 Ki 的值已经计算正确,可以运行转换器,而不会有任何问题的多个不同的工作点(不同的直流母线电压,强或弱电网等)。

    谢谢

    此致

    里卡多