This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00178:正弦/余弦编码器接口参考设计

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8354, THS4531, TIDA-00178, THS4531A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1240566/tida-00178-interface-to-a-sin-cos-encoder-reference-design

器件型号:TIDA-00178
主题中讨论的其他器件:THS4531、、ADS8354、 THS4531A

大家好、  

你好。 我是代表客户发布此查询的。

我将接管一个项目的参考设计 TIDA-00178。  在示例项目中、为 THS4531设置了增益系数5。

作为电源、芯片具有5V 电压。如果将1Vpp 放大5倍、则介于0和5V 之间。  输出电压不最高5V、而是4.9V。   

如果我的5V 电源波动5%、它的波动幅度甚至更小。

因此、当增益为5时、0V 和5V 限值将出现问题。  

信号在上方和下方都被切断。

我在这里遗漏了什么?  如果你能帮我的话,我会很喜欢的。  

感谢您的支持。 非常感谢您的帮助。

此致、  

马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    感谢您分享客户的问题。

    我们有差分输入和输出信号。 差分输入信号的额定值介于0.6Vpp 到1.2Vpp 之间。 请注意、这是峰峰值。 对于1Vpp 信号、我们会得到两个差分信号、每个信号的振幅仅为0.25V。 现在、如果我们减去差分电压、我们将得到+0.5V 的峰值正差分电压和-0.5V 的峰值负差分电压。 现在峰峰值电压为1Vpp。 请检查设计指南中列出的正弦/余弦编码器的输出规格。  

    数据转换器的差分满量程输入范围为+/- 5V、因此具有10Vpp。 这意味着、再次使用5、我们仅使用 ADC 满量程的50%、
    避免接近 GND 和接近5V 电源轨。

    请注意、我们假设这些差分电压的共模电压为2.5V。  

    如果采用1Vpp 的差动输入、并且每个差动信号对应0.25V 的振幅、在增益为5时、我们可获得+/-1.25V 的电压。 增加2.5V 偏移、对于两个差分信号中的每一个、ADC 的电压范围都等于5Vpp、因此误差范围为1.25V 至3.75V。

    因此、我们具有50%的余量、允许1.2Vpp 输入、并远离0V 和5V 电源轨。  

    有关更多信息、请参见 设计指南—TIDA-00178 部分   4.1.1.3差分放大器 THS4531A 和16位 ADC ADS8354

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    谢谢你。

    此致、
    马丁·施泰伯勒