This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI:SN6505A PSpice 模型下的错误

Guru**** 2693575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B, SN6505A, ISOUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1235660/pspice-for-ti-error-at-sn6505a-pspice-model

器件型号:PSpice-for-TI
主题中讨论的其他器件:SN6505A、SN6505B、 ISOUSB211

您好、Simulation 团队、

我的客户  在 PSpice 上遇到了 SN6505A 问题。 (如本链接中的响应所示、尝试使用 SN6505A 模型时出现错误。  https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation---internal/f/isolation---internal-forum/1232813/sn6505a-problem-about-sn6505a-pspice-model )您可以评论如何解决此问题吗?

感谢你的帮助。

此致、

竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takemura-San,

     用户是否在继续操作之前从下拉列表中选择了"SN6505A_TRANS"?

    BTW、我想跳过符号选择、转而让该工具创建矩形符号。

    此致、

    简体中文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    客户试图按照图片进行设置、但不幸的是、情况没有改变、相同的错误发生在同一地方。
    如果您能告诉我他们应该检查什么以及您希望他们尝试什么、我将不胜感激。

    感谢你的帮助。

    此致、

    竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takemura-San,

    我刚给你发了一个视频记录我的逐步的步骤。 请查看此内容。

    谢谢。
    简体中文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    感谢您的信息。

    客户已按照视频中的步骤进行操作。

    因为他们 不知道如何获取 SN6505A_TRANS.OLB、所以他们在 C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir 中选择了 SN6505A_TRANS.OLB、然后按照视频中的步骤确认它是否在库中列为 SN6505B_TRANS.OLB。

    接下来、他们在几乎与 ISOUSB211评估板上安装的电源电路相同的条件下绘制了一张图、在仿真库设置中指定了 SN6505A_TRANS.lib、并执行仿真

    但结果如随附的图所示。 在这种情况下、无法像 SN6505A 那样执行仿真。 如果你对程序有任何疑问,请告诉我。

    感谢你的帮助。

    此致、

    竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takemura-San,

    我们添加了模型。  请要求用户更新模型库并通过器件搜索使用:

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    他们尝试了您评论的方法、但却找不到 SN6505A。 您能告诉我是否有需要注意的要点吗?

    感谢你的帮助。

    此致、

    竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加其搜索结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takemura-San,

    他们的库可能并不是最新的。 请按以下方式进行检查:

    确认最新信息:

    否则、请重新启动 PSpice for TI 并检查库更新状态:

    收到指示后、重新启动 PSpice for TI 并接受库更新:

    谢谢。

    简体中文