This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ Studio V1.3.101不显示 golden image 选项卡或高级菜单查看问题。

Guru**** 2549640 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1239927/bq-studio-v1-3-101-do-not-show-golden-image-tab-or-advance-menu-view-problem

主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ78350

您好、TI!

我重新安装了 BQ studio 版本 V1.3.101稳定版本,我看不到高级工具菜单,像黄金映像和许多其他由 BQ studio 提供.  

我尝试了设置窗口>首选项>所有全局设置>启用显示高级视图并执行了重置、但软件工具视图视图没有更改。  

或者、我们是否需要一个完全不同的软件来获得这些工具选项?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试执行全新安装。

    卸载 bqStudio、删除 c:\ti\batteryMAnagementStudio、然后重新安装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

    我按照提到的步骤操作、但仍然无法在软件界面上看到"高级"工具栏。

    高级工具栏是否可用于 所有范围的 BQ 设备或受限?


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    并非所有产品都有黄金映像选项卡。 有些使用"Firmware"选项卡。

    我看到屏幕截图中的"Advanced Comm SMB"工具栏。

    如果您告诉我该产品、我可以告诉您它是否应该具有 golden image 选项卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    目前、我们使用的是 BQ78350 (1E9B_2_02-bq78350r2.bqz)。 该芯片是否有"高级"工具栏选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它没有 golden image ToolButton。 它不需要学习来生成黄金映像、因此也没有学习周期工具栏。