This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110ET:对 XDS110引脚排列的建议

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110ET, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1241638/lp-xds110et-suggestion-for-the-xds110-pinout

器件型号:LP-XDS110ET
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

你(们)好!

很高兴在 LP-XDS110ET 和最新的与 XDS110相关的 LaunchPad 中添加了10引脚调试器连接器。 这对于调试定制板很有用。 但10引脚连接器中没有 UART 通道。 我注意到3号引脚、5号引脚和7号引脚未使用。 到目前为止,它们都是接地的。 最好将引脚3连接到 UART.RXD (即 DUT 的 TXD)、引脚5连接到 UART.TXD (即 DUT 的 RXD)、引脚7连接到 TDIS/TEST。

我设计了一个 适配器、用于将 XDS110的20引脚 连接器转换为10引脚连接器。 我还设计了一个适配器、用于将 MSP-FET 闪存仿真工具的14引脚连接器转换为相同的10引脚连接器。 测试(引脚7)供 MSP-FET 使用。 TDIS (引脚7)由之前的 TI JTAG 调试器使用。  下图显示了我最近的 MSPM0项目中使用的引脚排列。  请注意、SWO 信号连接到 MSPM0.TXD0。 MSPM0不支持 SWO、我使用 UART0.TXD 来模拟 SWO 功能。

总之、除了 UART 通道外、该引脚分配定义还将在2引脚 SWD、2引脚 JTAG、4引脚 JTAG、MSP-FET JTAG 和 SBW 之间兼容。

我已经使用该适配器 很多年了。 工作得很好。 如今、物联网器件的 PCB 尺寸通常太小、无法使用原始20引脚连接器。 10引脚1.27mm 间距的引脚接头适用于大多数小型 PCB。 希望 TI 可以在未来的 XDS110调试器和相关的 LaunchPad 中考虑该引脚排列定义。

罗伯特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的反馈。 我们将  在接下来的构建中查看这项可行性建议。

    此致