This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010025:TIDA-010025 (栅极驱动器信号问题)

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010025, UCC23514, SN74ACT244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1235962/tida-010025-tida-010025-question-about-gate-driver-signals

器件型号:TIDA-010025
主题中讨论的其他器件: UCC23514SN74ACT244

您好!

我希望我的电子邮件能够很好地找到您。

我是德克萨斯州达拉斯的学生。 我阅读了参考设计 TIDA-010025 (适用于配备光模拟输入栅极驱动器的200–480 VAC 驱动器的三相逆变器参考设计)。 我对 逆变器的栅极驱动器器器件有一些问题。

如 图3所示。 在参考设计中、它指出使用了 x4 (+15V 和-8V)隔离式电源。 这意味着使用了三个+15V 和一个-8V 电源、或者需要四个+15V 和四个-8V 电源?

2.如图9.  参考设计中、高侧 IGBT 定义(VCC-U 和 VEE-U)和低侧 IGBT 定义 (VCC 和 VEE) 已使用。 您能否说明它们的值或符号(+和-)是不同还是相同? 我的意思是、对于高侧和低侧 IGBT、这些值是相同的还是应该不同的?

非常感谢您一如既往的考虑和支持性指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rastegar、

    感谢您就 有关参考设计的问题与我们联系。

    1.这里表示四对+15V 和-8V 电源。

    三个低侧通道共用一对电源 、因为它们都以 VDC-为基准。

    三个高侧通道都有自己的电源对、因为它们分别以 U、V 和 W 为基准。

    2.理想情况下,这些应该是相同的价值和迹象,虽然在现实中可能有一些细微的差异。  

    这里最重要的区别在于它们的基准:高侧基准以 U、V、W 为基准;低侧基准以 VDC-为基准。

    想一想这种情况下的区别:

    两张同类型的桌子被放置在一栋2层楼的建筑里;两张桌子都在1米高。 一个是放在一楼的房间,另一个 是放在二楼的房间。 因此、它们的高度相同、但它们引用的"地线"不同。

    此致、

    杰罗姆·尚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速和完美的支持和一如既往的很好的描述。

    因此、我们需要4对电源信号(3对用于高侧)、一对用于三个低侧(因为它们的基准相同)。

    所有4个电源信号对(+15V 和-8V)的值和符号相同、但基准不同。

    起初、我想对于低侧、我们需要电压的负极性来进行栅极驱动。

    非常感谢、

    Mohammad Rastegar。

    达拉斯的德克萨斯大学。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、我希望一切都能顺利完成。

    我还有一个问题。

    我对使用本应用手册中您建议的缓冲器感兴趣。

      

    在该图中、为了缓冲 PWM 信号、  SN74ACT244DWR 已被使用、我想在我的设计中使用该 IC。 只有两个问题:

    1.其中的 VCC 应连接到+5V、OE 引脚不应连接到任何用于同相应用的引脚(我不想反转栅极信号)?

     如果我需要6个单独的 信号、那么对6个 PWM 信号使用6个单独的 SN74ACT244DWR 是否最好(因为由于我实施的调制技术、我的6个 PWM 信号都是单独生成的) 或者、我可以为全部6个开关使用其中一个、然后 为所有开关使用6个 UCC23514S (栅极驱动器)。

    非常感谢您的答复。

    Mohammad Rastegar。

    达拉斯德克萨斯大学学生。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rastegar、

    1.是的、Vcc 应连接到+5V、但/OE 应连接到 GND、或按照此参考设计操作、因为它是"输出使能"输入、而不是反向使能。  该器件不会使该设计中的输入信号反相、您可以直接跟随输入信号。

    2.您需要遵循该参考设计,使用 1个 SN74ACT244和6个 UCC23514。

    此致、

    杰罗姆·尚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复和一如既往的全力支持。

    此致、

    Mohammad Rastegar。

    达拉斯的德克萨斯大学。