This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010231:如何将 TMDSCNCD280049C 连接到 CCS

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C, TIDA-010231, TMDSCNCD280049C, TMS320F280049, MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1242063/tida-010231-how-to-connect-tmdscncd280049c-to-ccs

器件型号:TIDA-010231
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD280049CTMS320F280049MSP430I2041、TMS320F280049C

您好... TI 团队...向大家致以问候...

我正在尝试将 CCS 连接到 TIDA-010231上的 TMDSCNCD280049C 板

是否可以与 CCS 直接连接? 还是要问我是否需要分别连接仿真器(XDS100V2)之类的设备。

据我所知、板载仿真是可行的、但我想知道如何从 CCS 连接到 TMDSCNCD280049C。

我在 CCS 中使用了很多 MSP430项目。。。 我是第一次使用 TMS320F280049。 请告诉我如何配置目标。
TMDSCNCD280049C 板上的设置如下。
S1:A 左侧(开关:1):上(开)右侧(开关:2):下(关)
S1:左侧(开关2):向下(开)右侧(开关:1):向下(开)

使用 MSP430时、我认为它是在配置目标文件时使用的、例如 MSP430i2041.ccxml...

TMS320F280049没有这种功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。  
    是的、可以  将 TMDSCNCD280049C 直接连接到 CCS。 controlCARD 上集成了一个调试器。
    您只需  使用合适的 USB 电缆将 TMDSCNCD280049C 连接到计算机、就可以启动调试会话。

     TMDSCNCD280049C 上所需的开关配置 可在 设计指南的表3.3中找到  



    从软件的角度来看、controlCARD 使用目标配置文件(.ccxml)进行配置。
    很遗憾、当前版本 SDK 的工程中缺少此文件。 它将添加到下一次更新中。

    目前、您可以复制  SDK 中任何其他 TMS320F280049C 工程的 TMS320F280049C.ccxml 表单。
    我还在此处附上了该文件。 它可直接复制到项目文件夹中。

    此致、

    安德烈亚斯

    e2e.ti.com/.../TMS320F280049C.ccxml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。
    您发送给我的 TMS320F280049C.ccxml 文件包含在项目中
    我应用了它并尝试对它进行调试。 错误弹出窗口如下所示。
    您能告诉我我哪里出了问题吗?

    您可能无法很好地看到图片、因此内容如下所示。

    TMS320F280049C.ccxml、没有有效的设置、请配置目标并重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、抱歉。 您能否尝试从 C2000-ware-SDK 导入 empty_project。
    看看您是否可以调试该 empty_project。

    如果是、请尝试将  TMS320F280049C.ccxml 文件从 empty_project 复制到  
    并尝试 从该空项目复制 TMS320F280049C.ccxml 文件。  

    此致、
    安德烈亚斯