This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01604:设计 EMI 滤波器

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1242588/tida-01604-designing-the-emi-filter

器件型号:TIDA-01604

您好,专家!

我正在设计单相 PFC、 我们如何选择 EMI 滤波器值? 是基于 LC 滤波器截止频率吗? 我现在不喜欢这样。 (共模电感和 Y 电容器组合用于共模滤波器 截止频率、串联电感器+ X 电容器用于差模截止频率选择)。 根据 EMI 标准、我固定了一些小于该范围的截止频率、然后得出了电感和电容值。 这是不是一个正确的方法,我不知道! 请提供帮助。 是否有适当的文档遵循 EMI 设计指南,请分享?

此致

N·阿诺普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、

    正确、我们建议根据截止频率设计滤波器。 EMI 滤波器通常包括 CLCLC (CX1+LDM+CM1+CX3和 LDM+CM2+CX3)两级。