This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI 无有效许可证

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1241057/pspice-for-ti-no-valid-license

我现在安装了 PSpice for TI。 安装过程中没有遇到错误。 但打开后,没有找到有效的许可证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    这很可能是网络问题。 如果您在公司网络中、请退出并重试。

    如果这样不起作用、请在   %appdata%\Cadences\PSpiceTIInstall 目录中共享文件"cdsPspiceTIlog.txt"。

    谢谢。
    简体中文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试图注销我们公司的 VPN 并再次尝试打开它,但我仍然得到相同的错误。 我找不到 PSPiceTIInstall。 唯一可用的文件夹是 PSpiceTI。  C:\Cadence\PSpiceTI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您查看一下这里吗?

    C:\Users\{your_user_login}\AppData\Roaming\Cadences\PSpiceTIInstall

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请见附件。

    e2e.ti.com/.../8802.cdsPspiceTIlog.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你有这个文件吗?

    C:\Users\{your_user_login}\AppData\Roaming\Cadences\VBL\TI_PSpice_174\license\license.txt

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3683.license.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    谢谢。 我们将审阅文件。

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    您是否要创建一个名为"CDS_LIC_QA_TEST"的新环境变量? 将"00000000"替换为您的 Windows 用户名:

    现在、启动 PSpice for TI。 出现错误后、请共享文件 LicLog.txt。

    谢谢。
    简体中文