This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:J33 15V 电源

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1242718/tida-01606-j33-15v-power

器件型号:TIDA-01606

大家好、

我有一个关于 J33引脚15VDC 电源要求的问题、我们可以用普通的开关电源吗?

感谢您的答复和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    您可以使用普通的开关电源、比如具有固定输出电压的电源。 但请注意、如果您使用的是 E5版本、则需要使用15V。如果您使用的是 E6版本、则需要使用24V (当前的在线版本)。

    谢谢

    此致

    里卡多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Riccardo、我也有关于风扇的问题。 我们是否需要连接冷却风扇以及电路板支持多大的风扇功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yang、

    您可以将风扇连接到以下引脚 J26和 J28。 您将需要12V 的风扇。 每个风扇的功率约为3W (例如总共三个)将是一个不错的选择。

    请记住、为了激活风扇、您需要从软件(TINV_fanSet)激活它们。

    谢谢

    此致

    里卡多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、

    非常感谢您的帮助。