This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:ADC 采样

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1243037/tida-01606-adc-sampling

器件型号:TIDA-01606

您好、TI 的团队、

希望你度过美好的一天。

我发现电网侧电压(VGRID_A、VGRID_B、VGRID_C)和直流链路电压(VBUS_ADC)采样在每个周期中触发了四次。 但逆变器侧电压和其他采样在每个周期中仅触发一次。  

关于这些差异的主要原因和主要担忧是什么?

#define TINV_VBUS_READ (float32_t)(TINV_VBUS_READ_1 + TINV_VBUS_READ_2 + TINV_VBUS_READ_3 + TINV_VBUS_READ_4)*(0.25f)
#define TINV_VGRID_A_READ (float32_t)(TINV_VGRID_A_READ_1 + TINV_VGRID_A_READ_2 + TINV_VGRID_A_A_READ_3 + TINV_VGRID_A_READ_4)*(0.25f)
#define TINV_VGRID_B_READ (float32_t)(TINV_VGRID_B_READ_1 + TINV_VGRID_B_READ_2 + TINV_VGRID_B_READ_3 + TINV_VGRID_B_READ_4)*(0.25f)
#define TINV_VGRID_C_READ (float32_t)(TINV_VGRID_C_READ_1 + TINV_VGRID_C_READ_2 + TINV_VGRID_C_READ_3 + TINV_VGRID_C_READ_4)*(0.25f)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    进行4次测量将允许测量的干扰较小。

    我建议对系统的所有变量进行多次测量、但 ADC 在时间和数量上都受到限制、这就是我们无法多次测量的原因。  

    通过介绍 TIDA 01606的测量:

    控制环路的电流(该值来自 SDFM、根据定义、它是一个平均值、不能使用模拟值、因为通常存在噪声问题)

    电压控制环路的电压(该值来自平均值)

    功率计算(该值来自滤波值)

    我希望我已经回答了您的问题:)

    谢谢

    此致

    里卡多