This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11612:解决方案1A 交流/直流电源

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11612, UCC28704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1242741/pmp11612-solution-1a-ac-to-dc-power-supply

器件型号:PMP11612
主题中讨论的其他器件: UCC28704

您好!

我正在设计自动化领域的交流/直流 SMPS。 下面详细介绍了对我的电源的要求:

  1. 输入电压-(85至264) VAC  
  2. 输出电压- 5VDC/1A 或5VDC/2A (均提供)
  3. 电压精度- 1%至2%
  4. 功率-5W/10W
  5. 线路和负载调节- 2%
  6. 波纹- 50mV 至150mV
  7. 效率-80%至90%
  8. 隔离- 4000Vac (输入到输出)
  9. 保护-过流、短路、过压和 温度保护。

我搜索了一些解决方案。 我对下面的参考设计有一些疑问-

参考设计编号- PMP11612 (85-265) VAC

  1. 此电源的工作输入 电压(75至275) VAC 吗?

较低电压-75VAC、较高电压-275、5V/1A 和5V/2A

  1. 我需要设置输出电压5.1或5.2VDC。 哪个电阻值在电路中发生变化?
  2. 我需要设置输入欠压和输入过压限制。 如何在电路中设置。
  3. 如果负载变化(200mA、500mA、1A、2A)、则输出电压恒定
  4. 线变差-? 负载变化、
  5. 我在 BOM 中看到变压器10339-T048的器件型号、但没有库存。 请向我建议任何变压器的替代器件型号。
  6. PCB 的尺寸和 BOM 成本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navi、感谢您与我们取得联系! 我认为 PMP11612是一个很好的开始。 请注意、我们在 TI.com 上拥有的设计适用于通用输入85-265V。这是行业中的常见范围。  如果您确实想进行更改、 UCC28704产品页面有一款设计计算器、您可以在其中输入不同的参数、如输出电压等。 那么控制器周围的典型元件、如用于设置电压的分压器、都会在计算器中发生变化。 我认为这可以帮助您根据上面提到的新规格修改现有设计。

    https://www.ti.com/product/UCC28704#design-tools-simulation

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不会更改设计参数。 我正在使用此产品。

    我已经说过我的要求。  我会根据我的设计进行一些调整。

    我已就我的质询提出一些问题,请回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navi、

    PMP11612使用具有初级侧调节功能的 UCC28704、输出电压调节范围为 ±5%、无法满足您的规范。