This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00774:使用 R27、R29和 R32的功能

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00774, DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1242268/tida-00774-functionality-of-using-r27-r29-and-r32

器件型号:TIDA-00774
主题中讨论的其他器件: DRV8323

您好!

我正在尝试了解 TIDA-00774应用手册第2页中使用 R27、R29和 R32的功能。 通常、我会将 INHx 直接连接到 MSP430 IC。  

谢谢。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yasa、

    事实上、这是一个由 RC 组成的低通滤波器以避免 PWM 中的一些噪声。 在此设计中未使用。

    谢谢

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,简森,  

    感谢您的快速响应。 我没有看到同一设计中使用电容器。 此外、他们没有将这些电阻器连接到全部6个栅极信号。 这就是为什么,我困惑:)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasu:

    抱歉我的错读、我所指的 RC 是 R25/C46。 对于此设计,支持1xPWM 模式,所以我们可以使用 HA、HB、HC 输入到 DRV8323 ,这就是为什么我们把  R25/C46放在... 在这里、还有当我们使用1xPWM 模式时、我们需要断开 PWM 到 INHx 的连接、这样我们为什么将 R27/R29/R32放在这里、当使用1xPWM 模式时、我们可以删除 这些引脚的 PWM 控制。

    我希望这对您有所帮助。

    谢谢

    简森