This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP15036:在 PSPICE 中仿真 PMP15036

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1238593/pmp15036-simulating-pmp15036-in-pspice

器件型号:PMP15036

大家好!

我发现该参考设计几乎能满足我的需求。  

https://www.ti.com/tool/PMP15036

https://www.ti.com/lit/ug/tidudm1/tidudm1.pdf?ts=1686837143902

该参考设计接收音频信号并将其馈入运算放大器以操控 FB 引脚。

我曾尝试在 PSPICE 中仿真此设计、但我没有使用音频信号部分、而是将其删除、只是添加了一个200mV 电压源。  

根据此参考设计、200mV 输入到跟踪电路应该可以提供14V 的升压输出。 遗憾的是、我得到的结果不同(请参阅附加的 PSPICE 原理图和波形输出)。

我对仿真工具不是很熟悉、所以可能我做错了什么? 您能否帮助您了解我的仿真、或者提供与参考设计相匹配的有效仿真?

我希望能够使 PSPICE 仿真与参考设计结果匹配、然后我可以开始修改我的用例的仿真设计。

e2e.ti.com/.../TPS61178-PSPICE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCKK:

    很抱歉回复晚了。

    我们已 将组织更改为 BCC。

    此外、我发现您在 BCC 页面上提出了相同的问题、我将关闭此主题。

    此致

    费格斯