This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010216:TPS5430和750344754的可用性

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5430, TPS563252, TPS563257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1235819/tida-010216-availability-of-tps5430-and-750344754

器件型号:TIDA-010216
主题中讨论的其他器件:TPS5430TPS563252TPS563257

设计文档中使用的 TPS5430电路很难买到、变压器750344754特别困难。

请建议任何其他具有相同功能且更易于在印度采购的 IC 和变压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    芯片的器件。您可以使用 TPS563252和 TPS563257。  在变压器方面、选择前需要计算出变压器、也可以使用隔离芯片进行输出。

    此致