This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010081:TIDA-010081

Guru**** 2540090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1243911/tida-010081-tida-010081

器件型号:TIDA-010081

您好!

在该输出侧(次级变压器)中、如果我们根据参考设计考虑了点极性、则输出电压极性会变为负值。

请澄清我的疑问、我的假设是错误的还是参考设计是相反的

谢谢!

文卡泰什 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Venkatesh

    抱歉、我没有明白您的观点、您是说您想更改输出电压极性、还是说原理图中有问题、基本而言、由于这是一种隔离式输出设计、您可以轻松地更改输出极性

    Br

    最大值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对原理图中理论概念与实际概念的极性存在疑问。

    我很害怕、可能示意图中有误、请更正我的错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该是正确的。

    Br

    最大值