This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XDS110 ARM64驱动程序

Guru**** 2619545 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1241281/xds110-arm64-driver

主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DCCStudio

您好!

我一直在使用 XDS110编程器/调试器来开发 TI 的 C2000/F28379D 讨论。

最近我切换到了运行 Win11在 Parallels 的苹果 MacBook Pro M2机器。  该驱动程序适用于基于 Intel 的计算机。  

问题1:TI 是否有适用于 XDS110的基于 ARM64的驱动程序?  我看到 XDS110不使用 FTDI USB 桥接器、而是使用其 ARM64控制器。

Q2:如果没有可用的驱动程序、是否有任何 TI 编程器可以使用它在 ARM 计算机上运行?

提前感谢、

托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样、我刚刚尝试了适用于 TMS320F28379D 的 C2000 LaunchPad XL。

    它的枚举方式与 XDS110调试器完全相同。

    与 XDS110相似、LaunchPad 作为两个器件进行枚举 、均为:"其他器件" Texas Instruments Inc.、DS110版本2.0

    XDS110、调试器作为两个器件进行枚举 、均为:"其他器件""XDS110 (03.00.00.15)带有 CMSIS-DAP 的探针"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    如果 XDS110在您的主机上进行枚举、那么我认为一切都正常。 您可以在将调试探针(XDS110)连接到目标板的情况下、使用目标配置尝试从 CCS 进行"测试连接"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus:  

    感谢您的回复。  我提前从我的手机发送了一个回复,但我不相信它从国外通过。

    无论如何、调试器(XDS110)和 Launchpad (XDS100)都没有正确枚举、并且都有类似的症状。  这几乎肯定是基于英特尔的计算机和基于 ARM 的计算机之间的驱动程序问题。  我已经下载了用于 FTDI USB 桥接器 IC 的 ARM 驱动程序、这些器件现在将按预期进行枚举。  因此、我认为我需要从 TI 获取用于 Launchpad 和调试器的基于 ARM 的 USB 驱动程序。  希望 TI 有解决方案。  T·托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XDS110驱动程序将随 CCS 安装一起提供。  CCS 可用于 MacOS。 是否已尝试安装此 CCS 版本?

    https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常合理的想法。  我下载并安装了用于 macOS 的 CCStudio。  然后、创建了一个测试项目。  同时插入(一次一个) XDS110和 LaunchPad。  已为每个项目运行项目设置对话框中的验证实用程序。  不幸的是、在任何一种情况下、验证都失败。  无法连接到调试器。

    问: 您是否知道 TI 是否提供了基于 arm32的 USB 桥接驱动器?  如果可以、我可以手动安装。

    THX、-Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在每个项目的项目设置对话框中运行验证实用程序。  不幸的是、在任何一种情况下、验证都失败。  无法连接到调试器。

    您能否发布测试日志?  

    Q: 您知道 TI 是否提供了基于 arm32的 USB 桥接驱动器?  如果是这样,我可以手动安装。

    我不知道。