This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25088:LM25088QMH-2 CCM 和 Vout 压降

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1244096/lm25088-lm25088qmh-2-ccm-and-vout-droped

器件型号:LM25088

您好

我是 Andy

我使用 LM25088QMH-2创建了一个 DD 降压转换器。

输入电压31V、输出电压28V/2A

第一步

我设置 Ramp-R213 4M 欧姆并设置 RT 47k Ω、设置电感器15uH。

降压转换器在 DCM 0A-2A 下运行。

除了输出纹波、纹波几乎为100mV 外、一切都正常。

这超出了我们的规格。

频率范围为大约134kHz 至30kHz。

然后、我尝试将 Ramp-R213设置为62k Ω。

它运行 CCM、但占空比钳制在50%-60%、因此 Vout 会下降。

等效值是固定的还是占空比高达95%?

7.3.6压降电压降低
LM25088具有可降低压降电压的独特电路。 压降电压定义为
用于保持稳压的最小输入电压与输出电压(VIN (min)–VOUT)之间的差值。
因此、压降电压决定了转换器保持稳压状态的最低输入电压。 采用
降压转换器的设计中、压降电压主要取决于最大占空比。 最大占空比为
取决于振荡器频率和最短关断时间。
压降电压的近似值为:
Drop_Voltage = VOUT x
TOSC - TOFF (最大值)
TOFF (最大值)
(4)
其中
•TOSC 为1/FSW。
•TOFF (max)是强制关闭时间(典型值为280ns、最大值为365ns)。
•FSW 和 TOSC 分别是振荡器频率和振荡器周期。
从上面的公式可以看出、对于给定的输出电压、减小压降电压需要
要么缩短强制关闭时间、要么降低振荡器频率(1/tOSC)。 强制关闭时间受关闭时间的限制、
和对再循环二极管电流进行采样所需的时间。 为
LM25088控制器的365ns 强制关闭时间是这两项要求之间的一个很好的折衷。 因此、
LM25088可通过在压降期间动态降低工作频率来降低压降电压。 为
动态频率控制(DFC)由压差监视器实现、该监视器可检测压差情况、并
会降低工作频率。 工作频率随着输入电压的降低而继续降低、
直到频率降至 DFC 电路设置的最小值。
FSW (minDFC)≊1/3×Fsw (标称值)(5)
如果 VIN 电压继续下降到低于该点、则无法再保持输出调节。 振荡器
当输入电压为0伏时、频率会恢复为 RT 电阻设置的标称工作频率
在压差范围以上增加。 DFC 电路在正常工作条件下不会影响 PWM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    感谢您的咨询。 该团队目前正在度假、但我们将在本周晚些时候与您联系。

    此致、

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy 您好!  

    我认为通过减小斜坡电容或 Rramp 电阻值可以改善此行为。  当 占空比被钳制在50%-60%时、请为我分享 SW 引脚和斜坡引脚电压波形

    -EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    剂量低压差模式意味着什么?

    谢谢

    SW、Vo (交流)、Vo (直流)、IL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你度过美好的一天!