This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9766:在输入端轻负载条件下、TPS259401A 不会阻断反向电流

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9766

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1242843/pmp9766-tps259401a-not-blocking-reverse-current-under-light-load-on-input

器件型号:PMP9766

我使用的是 PMP9766 EV 套件、在测试过程中、我发现了一个问题、这可能只是部件的不幸组合。  

有一个基于 MP1584EN 集成电路的直流/直流转换器板(尚不能替换)、此转换器板用作此套件的电源(5V CV 输出)。  

当 MP1584EN 丢失输入功率时、电动汽车套件开始用作备用 PS。 但 MP1584能够以某种方式从其输出中灌入电流、并进入某种奇怪的导通状态。 问题在于、在 PMP9766输入侧的轻负载条件下、TPS259401A IC 未检测到输入和输出之间的66mV 压降、并且该 IC 保持开路(为 MP1584EN 提供"备用电源")。  

我所做的是、我 通过 P-MOSFET 将 TPS259401A 的输入短接、该输入工作正常、但我不确定我的解决方案。  

您对此解决方案有何看法? 您是否曾在类似情况下测试过电动汽车套件? 这是 TPS259401A 可以接受的行为?  

UVLO 没有可供使用的空间、并且电路必须自主操作。  

如果您需要了解更多细节、 我将非常乐意与您分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kristian:

    如果前置稳压器的正输入轨变为0V、则前置稳压器 HS-MOSFET 的体二极管将正向偏置、并且从超级电容器到 GND 之间将有一条导电路径。 您需要在前置稳压器的输入或输出端插入某种反向电流保护、例如二极管。

    此致

    马库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在看到了! 谢谢!  

    因此、  在我的 应用中、是否无法强制 TPS259401A 阻断反向电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kristian:

    TPS259401A 具有完全集成的反向阻断感应电路、因此您需要确保汲取足够的电流来触发它、或在前置稳压器输入/输出端使用二极管、或使用不同的电子保险丝。 但是、当输出进行预偏置且没有可用的输入电压时、最佳选择是将前置稳压器替换为保持关断状态的器件。

    此致

    马库斯