This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Webench 电源设计器正在按标称效率错误进行分类?

Guru**** 2749925 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1243793/webench-power-designer-sorting-by-nominal-efficiency-bug

主题中讨论的其他器件:TPS62933

您好!

我正在尝试确定要为即将开展的项目评估哪个降压稳压器。

为此、我使用了 webench、并设置了相关要求:

但是、当我尝试根据"标称效率"对解决方案进行排序时、好像工具无法正确排序结果。 排序似乎实际上是随机的。

我是否遗漏了某些内容?或者这是错误吗?

顺便说一下、如果表视图中有静态电流列和可用封装列、在许多情况下这些也是重要的设计参数、会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 
    排序在"标称效率"方面的不正确是一个错误、我们能够重现该问题、并 将对其进行研究。
    要添加"静态电流"和"封装"等附加列功能、目前此功能不可用。 我们将就此与软件开发团队进行核实、并告知您。 请注意、添加这些功能需要比平时更长的时间。  
    我们会保持发布同样的内容。  
    谢谢!

    此致、
    萨特瑞什·A·G  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sateesh,

    感谢您的快速响应。

    仅供参考、我在 Webench 的"创建新的 DC/DC 设计"表单中发现了另一个小错误、您可能想要查看。
    有时、如果您尝试搜索完整的器件型号(例如 TPS62933DRLR)、会显示它不可用。
    但是、在接受部分器件型号(例如 TPS62933)后、"查看设计"窗口会提及完整的器件型号(TPS62933DRLR)。

    屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好, 

    请注意、这不是错误、TI.com 上提供的所有电源 IC 均与通用器件型号和可订购器件型号相关联。  
    TPS62933是通用器件型号、TPS62933DRLR 是可订购器件型号、其中"DRLR"是一种封装类型。  
    您可以在第3页的第6节和第7节下的相应数据表中找到这些详细信息。  
    要搜索任何我们应该在下面突出显示的区域中输入通用器件型号的器件  



    如需快速参考、请查看下面随附的图像。  
    感谢您报告您的查询。

    此致、
    萨特瑞什·A·G  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道区别。
    但是、有一点奇怪/意外的是、应用的一个阶段仅支持通用器件型号、而下一阶段仅支持可订购器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、
    一个 IC 可以有多个可订购器件型号、当前的 WEBENCH 算法会搜索数据库中的通用器件型号。 找到器件后、WEBENCH 进入下一阶段以获取 IC 的所有详细信息、包括可订购器件型号。 这将帮助我们快速搜索器件此外、用户还熟悉通用器件型号而非可订购器件型号。
    谢谢!

    此致、  
    萨特瑞什·A·G