This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010231:TIDA-010231运算放大器设计注意事项

Guru**** 2619815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1244984/tida-010231-tida-010231-op-amp-design-considerations

器件型号:TIDA-010231

关于参考设计 TI-TIDA010231原理图、我想提出几个问题、

1、D1和 R3角色假定为保护运算放大器、请帮助说明为何选择此电路以及电路的功能和优势是什么?

2、差分输入信号处理目前使用运放进行信号放大、还有一种方案是  差分运放后再增加一个电压跟随器来抑制共模干扰、您认为第二个比较好吗?

3、C1、C2滤波器电容器的位置、差分输入与负极和接地之间、 为什么正极和接地之间没有此类电容器? 这种电容实施方案有什么优势?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    D1和 R3限制 放大器电路之前的差分电压。 我们选择该电路没有具体的原因。 这也可以通过不同的方式实现。

    2.在我们的测试中,我们没有遇到共模的问题。 我认为没有必要为这个应用添加一个差分放大器。

    3. C2作为2.5V 基准的旁路电容器放置,因为该2.5V 信号通过较长的布线路由。  

    此致、

    安德烈亚斯