This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4378:交流/直流电源的解决方案5

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1242725/pmp4378-solution-5-of-ac-to-dc-power-supply

器件型号:PMP4378

您好!

我正在设计自动化领域的交流/直流 SMPS。 下面详细介绍了对我的电源的要求:

  1. 输入电压-(85至264) VAC  
  2. 输出电压- 5VDC/1A 或5VDC/2A (均提供)
  3. 电压精度- 1%至2%
  4. 功率-5W/10W
  5. 线路和负载调节- 2%
  6. 波纹- 50mV 至150mV
  7. 效率-80%至90%
  8. 隔离- 4000Vac (输入到输出)
  9. 保护-过流、短路、过压和 温度保护。

我搜索了一些解决方案。 我对下面的参考设计有一些疑问-

参考设计编号- PMP4378 (85-265) VAC

  1. 此电源的工作输入 电压(75至275) VAC 吗?

较低电压-75VAC、较高电压-275、5V/1A 和5V/2A

  1. 我需要设置输出电压5.1或5.2VDC。 哪个电阻值在电路中发生变化?
  2. 我需要设置输入欠压和输入过压限制。 如何在电路中设置。
  3. 如果负载变化(200mA、500mA、1A、2A)、则输出电压恒定
  4. 线变差-? 负载变化、
  5. 为什么在电路中使用 U1和 U2
  6. PCB 的尺寸和 BOM 成本。