This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 当我启动仿真并显示 INFO (ORNET-1112)错误消息时、PSpice for TI 崩溃

Guru**** 2327800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1232214/pspice-for-ti-crashes-when-i-start-a-simulation-with-an-info-ornet-1112-error-message

主题中讨论的其他器件:PSpice-for-TI

每次启动仿真时、我的 PSPICE for TI 都会崩溃。  我让我们的 IT 人员重新安装该程序。 不幸的是、问题仍然存在。  崩溃关闭程序后,将显示一个错误对话框,后面将显示另一个对话框"此应用程序意外退出..."。 第一个错误对话框显示

" info(ORNET-1112):PSpice 网络表的生成   

info(ORNET-1059):按取消退出

INFO (ORNET-1077):创建标头结构

取消 "

我尝试在其他 PC 上运行工程、同时安装了 PSpice for TI。 项目在另一台 PC 上运行良好。  我需要使用我的第一台 PC 解决此问题。 求助!

注:有此问题的 PC 是 Windows 11 Pro (21H2版本)、Intel i7 (12the Gen)、16GB RAM 机器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lius:

    让我看看我能找出什么。 我可能需要一些其他信息、但让我先了解一下这方面的详细信息。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lius:

    一个简短的问题是、您正在使用哪个版本的 AD23? S008还是 S009?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 AD23?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从已安装程序中查看了"关于 PSpice for TI"、其中显示了17.4-2023 S009 Windows SPB 64位版"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我的大脑里有 Altium。 S009是我所怀疑的、但想先检查一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我所面临的问题有什么看法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已提交 Cadence 的支持申请。 我怀疑是 Windows 11问题。 您成功使用的其他计算机是否也运行 Windows 11?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 我有一台采用 Windows 11的 Intel i5笔记本电脑、它可以使用"PSPICE for TI"。 问题在于我的工作台式机 i7 PC 与 Windows 11。  

    同样在家里,我的桌面 i7与 Windows 10也有问题,但我有一个家庭 i5笔记本电脑与 Windows 10工作.

    似乎常见的问题与处理器有关。  i7有问题、但 i5没有问题。  我希望这有助于缩小问题的范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、重新输入、因为我之前没有看到过评论。

    我已将您的输入转发。 您是否可以使用 WebEx? 天/时间。 早上是最好的。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。 感谢您的答复。 早晨 Webex 是好的,但我没有管理权限在我的工作 PC 上有这个问题。  我正在联系 IT 管理员加入并了解他如何加入 WebEx。 我不确定我的工作 PC 是否设置为执行 WebEx。  我很乐意收到管理员的回复、以了解如何处理此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚得到了我们的 IT 管理员的回复。 在美国东部时间上午9:30 (EST)之后的任何时间、他在星期四的空房情况下均可。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我之前错过了 Cadence 发给我的关于该问题的电子邮件。

    这是他们的第一个等级的鉴别分类。 查看是否起作用:

    1.关闭 PSpice for TI。
    2.转至%CDS_HOME%
    3.将 cdssetup 文件夹重命名为 cdssetup_old
    4.现在启动 PSpice for TI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,我尝试了你的建议。 尝试后,程序停止崩溃,但不幸的是,它提出了另一个问题。 解决此问题的时间太长、我必须在最后期限内完成另一个项目。 当我有时间时、我将再次讨论这个问题。 我会在发生这种情况时告诉您。

    谢谢

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Luis。 抱歉、这一过程耗时太长、会影响您的工作。 我会在你们回退时保持打开状态。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    您是否有机会再次回到这个话题? 或者您是否仍被分配给新项目?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我要结束这个。 由于有一个新问题、我们用一个新线程将其打开、从而保持内容简洁。

    大卫