This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010025:三相6开关 PFC 转换器中的中性点要求

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1245007/tida-010025-neutral-requirement-in-3-phase-6-switch-pfc-converter

器件型号:TIDA-010025

您好、专家!

这适用于我的客户;前端转换器是三相 PFC、具有3个 PFC 扼流圈和6个 MOSFET、由无中性点的 SVPWM 供电。 但客户要求使用中性线、他们辩称、在  发生任何干扰的情况下、中性线可以绕过不平衡电流。  

Qn1:如果不是中性的,如果一个不好的发生;后效应是什么?

Qn2:如果滤线栅不平衡(例如、RY PHASE 420Vac、YB PHASE 400Vac)且没有中性点。 我的控制器将要照顾的天气吗? (通过在调制信号中进行适当调整)?

Qn3:如果我采用中性? 在不改变拓扑的情况下连接到转换器的方式。 ? 中间点处具有中性点的配套直流链路电容器。 ?

谢谢。此致、

阿诺普·库马尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    感谢您关注 TIDA-010025参考设计。 该参考设计是为与工业驱动器配合使用来驱动三相交流电机而开发的、我们假设三相交流输入电压与零线之间保持平衡、因此 VDC+ VDC-= 0V。   

    简单来说一下、您是计划使用 TIDA-010025作为直流/交流转换器来驱动三相电机、还是计划使用 TIDA-010025来实现三相 PFC?

    假设您使用三相逆变器来驱动三相交流电机。

    Q1:如果您的三相输入电压不平衡与中性点、那么三相交流输出电压也会不平衡与中性点。

    Q2:不是、TIDA-010025设计产生了一个三相交流电压、该电压会缩放到整流直流输入电压(VDC+和 VDC-)、等效0V 将为 VDC/2。 如果不存在不平衡 VDC/2将等于中性点、如果存在不平衡、VDC/2 (VDC+VDC-)将不等于交流电网中性点。   
    当然、可以修改 SVPWM 以补偿较小的直流电压偏移、但这需要在 MCU 上实现、超出了 TIDA-010025硬件设计的范围。 如需通过 C2000 MCU 获得这方面的支持、请联系 C2000 E2E 论坛。  

    Q3:由于我们仅在 VDC+和 VDC-之间切换、因此需要确保 VDC+和 VDC-与 TIDA-010025相对应。  

    如果回答了您的问题、请告诉我。

    谢谢。

    此致、

    马丁·施泰伯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Martin 所花的时间。  

    我刚刚用  TIDA-010025作为设计三相系统的参考、但不使用它、因为我的应用是三相 PFC、输入为415Vrms (线对50Hz)、输出为750Vdc。  目前设计在没有采取中性的情况下继续进行、现在出现了一些关于回避中性的论点。 因此、在转换器中使零线能够通过不平衡的电流、因为在之前的转换器测试中、我们面临共模问题、例如我们的 CM 扼流圈过热、相间接 地点显示1kV 的电压。   因此、这些问题会降低转换器中的中性点要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、

    感谢您提供的信息。 在这种情况下、我想向您推荐电网团队中我所大学的参考设计。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01606 10kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计。  

    https://www.ti.com/tool/TIDM-1000: 采用 C2000 MCU、基于 Vienna 整流器的三相功率因数校正参考设计

    我知道这是一种不同的拓扑、但一般情况下可能会提供更多信息。

    此致、  
    马丁·施泰伯勒