This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice-for-TI:尝试使用相同访问密钥进行连接的机器过多

Guru**** 2618455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1243993/pspice-for-ti-too-many-machines-attempting-to-connect-with-the-same-access-key

你(们)好!

当时出现了一些问题、为了重新安装软件、我尝试在计算机中卸载 PSpice for TI。

但是、单击安装包时出现错误。

它说"太多的计算机试图用相同的访问密钥连接",而我安装的计算机确实是相同的计算机。

我想下载 PSpice for TI 的注册电子邮件是 wang-kun@nim.ac.cn

有人能帮我吗? 因为这是一种紧急情况。 提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kun:

    这在工作中。

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kun:

    我知道。 其他人正在处理此问题、我尚未收到确认。

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kun:

    请尝试重新安装。 旧机器已禁用。

    -jc