This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI:SN74LVC2G14

Guru**** 2617665 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1243971/pspice-for-ti-sn74lvc2g14

器件型号:PSpice-for-TI
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G14

您好  

我想知道如何  使用 PSpice for TI 将 SN74LVC2G14的模拟行为模型(*。cir)转换为*。lib 格式?

请提供建议。

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    这可能只是文件名差异。 您可以打开.cir 以查看其是否包含标准 SPICE 语法。

    BTW、这是您从 TI.com 获得的模型吗?

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    构建该模型。

    语法为 ABM、不是标准的 SPICE 语法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、您好!

    我对这个问题不是很熟悉、您对此还有什么看法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、

    我在 Simetrix 中有完整的设计、需要使用 SN74LVC2G14 -这个模型是行为模型。

    Simetrix 不支持 行为模型、因此我需要找到一种将 TI 模型转换为标准 SPICE 语法的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我已经与我们团队的模特任命取得了联系、我正在等待对方回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我没有使用 SIMetrix ,但他们的网站指标,他们支持 SPICE 模型,这是 SN74LVC2G14.cir 文件(没有区别在.cir 和.lib 文件.... 它们使用相同的内部结构)。

    要引用他们的网站:

    https://www.simetrix.co.uk/support/kb/000009.html 

    -

    你能告诉我,具体在我们的模型不能使用 SIMetrix 吗? 在尝试加载我们的模型时、它是否会生成错误?