This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 技术调试请求 PN#VSP5640RSLR (CPR 编号 CPR231083173)

Guru**** 2618455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1245335/request-for-technical-debug-pn-vsp5640rslr-cpr-no-cpr231083173

亲爱的先生,女士,

 

CPR 编号 CPR231083173

 

你好!
我们收到了代理的回复- TED 关于 CPR 编号 CPR231083173
没有足够的信息来安排退货。

 

我附上了我们的 EMS 制造商提供的波形和评估详细信息。
请再次检查并确认是否可以尽快返回 NG 样片。

 

谢谢。此致、
Iris (CEHK)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、  

    这是用于启动器件退货的 NOT 论坛。 我将给您发送一封电子邮件、以便继续讨论。  

    谢谢。  

    卡尔蒂克