This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010057:Swaroop 电路板

Guru**** 2927170 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332, AFE5832LP, TIDA-010057

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1235999/tida-010057-swaroop-board

器件型号:TIDA-010057
主题中讨论的其他器件:TX7332AFE5832LP

尊敬的工程师:

我们目前正在使用 AFE5832LP 和 TX7332设计便携式超声波成像系统、最近我们完全获得了这两种芯片的设计材料。

我们注意到、TI 提供了'SWAFE'电路板和'TIDA-010057 '参考设计、满足了我们的设计要求。 虽然我们能够在 TI 网站上找到"TIDA-010057"的设计材料、但我们无法访问'SWAROOP AFE'板的完整设计文件。 如果您能帮助获取此电路板的完整设计文件、我们将不胜感激。

我们期待很快收到您的回复。

此致、

庞武