This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00874:输入和输出之间使用10k Ω 和22pF 的目的是什么? 为什么不放置它们?

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1246139/tida-00874-what-is-the-purpose-of-10kohm-and-22pf-between-input-and-output-why-are-they-not-placed

器件型号:TIDA-00874
主题中讨论的其他器件:TPA3251

在原理图文件中、我们可以看到在 TPA3251的输入端和输出端之间连接了四组 RC。  这些组件的用途是什么? 为什么不放置它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会忽略这些组件。 只有当您连接它们时才会发生不良情况。

    -杰夫