This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00440:提供电路板

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1233193/tida-00440-board-available

器件型号:TIDA-00440

大家好、

我的客户在他们的电动汽车充电项目中需要该参考设计、

我如何才能为他们申请一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们现在的电路板已用尽、由于我们在 TI.com 上提供了所有设计文件、客户可以利用这些文件构建电路板进行测试、或者他们希望了解的关键性能是什么、因此我们可以进一步讨论这一点。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    客户希望利用我们的"板"直接连接到其电动汽车充电原型、

    如果它有效、我们基本上是为将来的实际项目进行设计、

     您能否找到 手头是否有库存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们不再有任何 PCB。 正如 Ryan 指出的那样、我们只能让您的客户使用 Altium 设计文件或 Gerber 文件来构建自己的电路板、从而打造属于自己的 PCB? 这仍然是一个选项吗?  

    我还想提醒您注意另一个绝缘测量参考设计。

    此设计实际上是为电动汽车充电和太阳能开发的:  高压电动汽车充电和太阳能中的绝缘监测 AFE 参考设计、 链接  https://www.ti.com/tool/TIDA-010232

    您能否也检查一下该设计? 也许它更适合您正在寻找的产品?

    谢谢你。  

    此致、
    马丁·施泰伯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我希望上述答案已解决您的问题。 我现在将关闭此主题帖。

    如有其他问题、您可以打开新主题吗?

    谢谢你。  

    此致、

    马丁·施泰伯勒