This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10260:寻找24Vin 到12Vout/850W 的解决方案

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10260, PMP31202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1246016/pmp10260-looking-for-24vin-to-12vout-850w-solution

器件型号:PMP10260
主题中讨论的其他器件: PMP31202

尊敬的团队:

在标题中、我们正在寻找合适的解决方案、并从 TI 网站查找 PMP10260。

我们是否可以从该参考设计开始、修改元件以满足要求?

修改:

RFB 将14V 输出电压更改为12V 输出电压

2.更改输出电感额定值以支持高达 72A 的额定电流。

3.补偿 RC

4.是否需要进行任何可能的改动?  

期待您的反馈。  

此致、

本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben! 可以从 PMP10260开始、并且我认为上述修改不会有问题。 PMP31202是一个较新的设计、您可以添加另外两相(25A)、得到总计50A+25A=75A。 则总计为3xLM5143。 这将减少组件更改、因为您只需添加另2个精确的相位作为其他相位。 数据表中提供了有关如何 使用堆叠3xLM5143支持6相的指南。

    https://www.ti.com/tool/PMP31202

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darwin 先生、

    感谢您的建议:)

    此致、

    本