This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice-for-TI:尝试使用相同访问密钥进行连接的机器过多

Guru**** 2618455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1245926/pspice-for-ti-too-many-machines-attempting-to-connect-with-the-same-access-key

您好、我在重新安装 PSpice for TI 时遇到问题

当我重新安装 PSpice for TI 时、出现一条错误消息 、表示尝试使用相同访问密钥连接的机器太多

请帮我。  我有关下载 PSpice for TI 的注册电子邮件是 weaerz@gmail.com

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sinwoo、

    这在工作中。 我们将在完成后通知您。

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sinwoo、

    这是完成的。 请尝试重新安装。

    谢谢。
    简体中文