This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 功能重新请求 SysConfig 应该会添加一种存储注释的方法。

Guru**** 2618455 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1246399/feature-re-request-sysconfig-should-add-a-way-to-store-comments

主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig

在原始问题[1]中,您的最后一条评论是

我们将开始进行相关开发、将其纳入2022年即将发布的版本之一。

NIMA

嗯、现在是2023、我还收到了一个我可以订阅的新机票、以便遵循此功能的状态、那么、您能向我提供这方面的最新信息吗?

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1049726/feature-request-sysconfig-should-add-a-way-to-store-comments

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在下一个版本的 C2000WARE、C2000WARE 5.0中、我们添加了对 CLB 逻辑块配置的注释支持。 我们计划与客户一起对此进行测试、以查看其是否足以支持注释。

    在我们获取有关该新功能的反馈后、我们可以将注释支持扩展到 SysConfig 中的其他模块。

    NIMA