This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010081:我们是否有任何可以支持更高电流的类似参考设计?

Guru**** 2618455 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1246385/tida-010081-do-we-have-any-similar-reference-design-that-can-support-higher-current

器件型号:TIDA-010081

大家好、

我的一个客户正在考虑设计光控制器、他们对 TIDA-010081很感兴趣、但他们的系统要求需要更高的电流。 对于更高电流的光控制器、我们是否碰巧有任何指南或其他参考设计?

感谢您抽出时间。 谢谢!

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    您能否更具体地说明您可能在这里要求的额定功率和电流及其应用。

    您更喜欢数字还是模拟解决方案? IF 数字。 我可以将时间交给高功率团队来为您提供支持。  

    Br

    最大值