This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4190:3V 至6V 直流输入、5V/0.5A、1MHz 隔离型反激式参考设计

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP4190, TPS61175, TPS55010, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1237339/pmp4190-3-v-to-6-v-dc-input-5-v-0-5-a-1-mhz-isolated-flyback-reference-design

器件型号:PMP4190
主题中讨论的其他器件:TPS61175、、 TPS55010

您好

 我使用 TPS61175仿真电路板和 Tina Software 对 PMP4190进行了仿真。

首先、我选择 TPS61175降压转换器、仿真正常、比我使用 TI 中的 TPS61175仿真板绘制电路 PMP4190。 我的 仿真板无法正常工作-
我不确定变压器选型-  
我可以选择两个变压器- 1. 将变压器加入库中2. 750311880 (TAK- Wurth TPS55010)   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在下面的帖子中进行回复。

    如何在仿真电路中选择变压器参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navi、

    很抱歉我的响应延迟。 我不擅长使用 TINA。 我在这里尝试寻找合适的 TI 人员来帮助回答您的问题。

    谢谢。
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navi、

    我已经修改了 下面针对反激运行的升压转换器电路原理图(TPS61175 TINA-TI 瞬态 Spice 模型)。 有关文件和波形、请参阅下面的。 根据您的输入和输出参数、您可以更改功率级参数。 我建议您查看 功率级设计器 工具。  

    您的 TINA 原理图、我需要更仔细地看一下。 您使用的变压器不包含任何磁化电感。 它可能无法按您的预期工作。 下面是我使用的变压器模型的图片。 我已经为理想的变压器添加了漏电感和磁化电感。 请告诉我们这是否有帮助。




    TINA-TI 原理图

    e2e.ti.com/.../TPS61175-_5F00_Flyback.TSC

    稳定级




    瞬态响应

    此致、

    沙乌里