This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI:如何在仿真原理图中对50 Ω 微带线进行建模?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1247255/tina-ti-how-to-model-a-50-ohm-microstrip-line-in-simulation-schematic

器件型号:TINA-TI

尊敬的所有人:

我正在尝试模拟从组件 A 到组件 B 的数字信号传输。
仿真应考虑以下各项的电气特性:

元件 A 的输出引脚
LC 滤波器(输出引脚后加电)
PCB 布线(50欧姆阻抗微带线、35mm 长度)
元件 B 的输入引脚
我不确定如何在 TINA-TI 仿真原理图中正确地对微带线进行建模。
在仿真中加入微带线的最佳方法是什么?


此致
多米尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:    

    感谢您查询有关 TINA 的信息。  由于 TINA 是一个 DesignSoft/TINA 程序,因此可使用 DesignSoft 支持页面 http://www.tina.com/technical-support/来处理问题  。  

    DesignSoft/TINA 团队非常有帮助、这是 提供 TINA 支持的最直接的方法。  当问题解决后、请单击"此问题已解决我的问题"按钮以提供建议。    

    此致、  

    ~伦纳德     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 DesignSoft 支持有一个将此类微带线包含在仿真中的专用特性。 很遗憾、TINA-TI 不支持此功能。 我需要购买完整版 Tina。

    是否可以通过仿真原理图中的等效电路对这种微带线进行建模? 或者这是否会过于棘手而无法获得可靠的结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    此电路使用的 IC 是什么?  可以看出支持该 IC 的产品组是否可以使用一些技术来实现该仿真。

    ~伦纳德