This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9202:交流/直流电源的解决方案4

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1242721/pmp9202-solution-4-of-ac-to-dc-power-supply

器件型号:PMP9202
主题中讨论的其他器件: UCC28710

您好!

我正在设计自动化领域的交流/直流 SMPS。 下面详细介绍了对我的电源的要求:

  1. 输入电压-(85至264) VAC  
  2. 输出电压- 5VDC/1A 或5VDC/2A (均提供)
  3. 电压精度- 1%至2%
  4. 功率-5W/10W
  5. 线路和负载调节- 2%
  6. 波纹- 50mV 至150mV
  7. 效率-80%至90%
  8. 隔离- 4000Vac (输入到输出)
  9. 保护-过流、短路、过压和 温度保护。

我搜索了一些解决方案。 我对下面的参考设计有一些疑问-

参考设计编号- PMP9202 (85-265) VAC

  1. 此电源的工作输入 电压(75至275) VAC 吗?

较低电压-75VAC、较高电压-275、5V/1A 和5V/2A

  1. 我需要设置输出电压5.1或5.2VDC。 哪个电阻值在电路中发生变化?
  2. 我需要设置输入欠压和输入过压限制。 如何在电路中设置。
  3. 如果负载变化(200mA、500mA、1A、2A)、则输出电压恒定
  4. 线变差-? 负载变化、
  5. 我在 BOM 中看到变压器 RLTI-1067的器件型号、但没有库存。 请向我建议任何变压器的替代器件型号。
  6. 为何在输出接地端子中使用 SBR10U45SP5 (肖特基二极管)。 如果使用肖特基二极管、则输出正极端子。 什么是影响?
  7. PCB 的尺寸和 BOM 成本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在等待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navi、

    很抱歉响应延迟。  请在下面查看我对您问题的解答:

    此设计虽然不适用于75VAC 至275VAC、但仍可在该范围内运行。

    2.可通过改变 R16的值来调节输出电压。 较小的 R16值将导致较高的输出电压。   有关该公式、请参阅 UCC28710数据表。

    3.输入欠压可通过调整 R15的值进行设置。   有关该公式、请参阅 UCC28710数据表。 此外、请注意、如果您更改 R15的值、则需要调整 R16以提供所需的输出电压。 UCC28710不提供输入过压功能。

    4.输出电压相对负载电流而言相当恒定、但会有一些小的变化。 请参阅 PMP9202测试报告第3节中的数据表

    5.输出电压基本上与线路的变化无关。 有关负载变化、请参阅我对问题4的回答。

    6.与大多数隔离式交流/直流电源一样、此设计使用定制的变压器。 很遗憾、没有替代器件。

    7.在此设计中、输出二极管连接到 GND、以帮助降低器件上的温升。 本质上、PCB 的 GND 平面用作散热器。  这可能并不是完全必要的。 可以将二极管移至变压器引脚 A 和 C4/C6之间。 实际上、将二极管移至次级绕组的高侧有助于降低 EMI。

    8. PCB 尺寸为25mm×50mm。 BOM 成本不是我们能提供的、因为它取决于数量和来源。   您可从 TI.com 获取 BOM、因此您可以根据项目的产量研究定价。

    谢谢。
    布赖恩