This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关"GaussUser"TI PSpice 参数的问题。

Guru**** 2617255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1240733/questions-about-gaussuser-parameter-of-pspice-for-ti

大家好!

我的一个客户是使用 PSpice for TI。
目前、他们有以下问题。
您能回答一下吗?

问题1:  
什么是"仿真设置"窗口中"Monte Carlo 选项"的"用户分布"的"GaussUser"参数?
当 "高斯用户"从1更改为10和高斯时、会发生什么变化?  

问题2.
他们使用 PSpice for TI 仿真连接的电路、并监控 R1电流。
他们认为电流将是4.95mA~5.05mA、因为 R1容差为1。
但实际结果超出了 GaussUser 设置2/3/5/7/8/9和高斯范围。
您能告诉我原因吗?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

 e2e.ti.com/.../Pspice_5F00_Circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakai-San,

    该参数表示3 Σ 值。

     默认高斯的标准差(Σ)为1、因此其3 Σ 值为3。

    对于用户 Gaussian、如果您将 vale 设置为3、您将获得与标准 Gaussian 相同的分布、将其设置为低于3、您将获得更严格(更窄)的分布。  

    例如、如果将电阻器的公差属性设置为1%、则 高斯分布的标准偏差为电阻器标称值的1%。  在直方图中、您将看到大约在0.97和1.03之间的范围、因为高斯分布 在+/- 3 Σ 范围内为99.7%。

    如果您使用  GaussUser 并将参数设置为3、则表明 PSpice 3 Σ 值是电阻器容差的3倍(Σ 是 电阻器标称值的1%)、与标准高斯相同。

    默认高斯 用户高斯、参数= 3

    如果将参数设置为1、则表明 PSpice 3 Σ 值与电阻器容差相同(Σ 变为电阻器标称值的0.3333%)。 在直方图中、您将看到大约在0.99至1.01之间的范围。

    如果将参数设置为9、即表明 PSpice 3 Σ 值 是电阻器容差的9倍(Σ 变为电阻器标称值的3%)。 在直方图中、您将看到大约在0.91到1.09之间的范围。

    高斯用户参数= 1 GaussianUser、参数= 9

    10无效。 请不要使用它。

    -jc  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JC、

    非常感谢您的回复、很抱歉我很晚了回复。

    客户对仿真的其他参数有疑问。
     请你就 下面的问题答复我吗?
    如果我应该打开新问题、请告诉我吗?

     问:[照射行程数]和 [随机种子数]参数值分别是什么
       [Monte Carlo Options]的组合吗?

    再次感谢大家、此致、
    和也。  


       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakai-San,

    运行次数是指 PSpice 将自动执行的仿真次数(每次使用随机组件值)。

    随机数种子是  PSpice 生成这些随机数的起点。

    此致、
    简体中文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JC、

    非常感谢您的答复。
    我明白了。
    我还有一个问题?
    您能否告诉我您在  运行这些仿真时输入的[Number of Runs]和[Random Number Seas]数字?
    客户希望在其 PC 上重现您的仿真结果。

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我认为 JC 可能是外出度假(7月4日长周末)。 我看我能不能从他那里得到数量和种子,但不能保证,直到可能星期三。

    希望这对您的客户来说是可以的。

    任何种子和适当的大小 qanty 应该提供一个质量上相似的结果(假设相同的高斯大小)。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跑步编号可能是5000、这种情况过于夸张。 即使这样、您也无法复制我的运行、因为我没有输入种子编号、在这种情况下会 使用系统时钟(我不知道它是什么时候)。

    然而,正如大卫所说,任何种子和适当的大小 qanty 应该提供质量上类似的结果。

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、jc、David、

    非常感谢您的答复。

    我可以问您几个其他问题吗?
    客户希望了解以下内容。 请你给我答复吗?

    问题1:  
    关于[随机数种]、
    如果我不输入任何内容,将输入[随机数种]的数字是多少?
    [随机种子数]是否 有任何 默认数字

    问题2.
    我认为输入[随机种子数]的数量在1到32,767之间。
    是否有任何不可接受的输入数值?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakai-San,

    我认为默认值是系统时间。

    输入您自己的种子值的唯一意义是、您要重复完全相同的一组变体。 它不会影响分发、只要您有足够数量的运行、这是必要的。

    此致、

    简体中文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JC、

    客户问我以下关于你的回复的问题。
    请你给我答复吗?

    问:您能告诉我这个数字大致是多少吗?
       是关于3000吗?   
       也是  [number of runs]的数字吗?

    非常感谢、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    取决于您是否对直方图中看到的分布感到满意、但3000次运行可能已经足够好了。

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    非常感谢您的建议。
    这对客户非常有帮助。

    再次感谢大家、此致、
    和也。