This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4190:参考设计文件 PMP4190

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP4190, SN6501-MULXFMR-EVM, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1234219/pmp4190-reference-design-file-pmp4190

器件型号:PMP4190
主题中讨论的其他器件: SN6501-MULXFMR-EVMSN6505B

您好!

我有使用 PMP4190设计 SMPS。

I/P-3 VDC 至6V VDC

O/P-5V/400mA、具有1500V 直流隔离

我正在构建变压器。 根据参考设计、找不到变压器。

因此、请我建议使用的变压器的替代器件型号。

或与我共享变压器设计文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有使用 PMP4190设计 SMPS。

    I/P-3 VDC 至6V VDC

    O/P-5V/400mA、具有1500V 直流隔离

    我正在构建变压器。 根据参考设计、我找不到变压器、没有现货库存。

    因此、请我建议使用的变压器的替代器件型号。

    或与我共享变压器设计文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navi、

    我将连接此设计的变压器图(此帖子中列出的链接。)  制造商是 GCI Magnetics。 他们的联系信息(电话号码和电子邮件)显示在绘图底部。  GCI 将很高兴地提供样品和完全注水订单。

    谢谢。
    布赖恩

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/G084001LF-R-2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    我还见过数据表。

     变压器的初级绕组和次级绕组将绕多少匝?

    我正在协调 GCI、但现在我仍在等待 GCI 的回复。

    如果您使用的是备用零件号变压器、而不是 GCI 变压器。请回复我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navi、

    匝数比为1:2.5 (pri:sec)、但我们没有变压器的内部结构细节来知道确切的匝数。 GCI 将需要提供这些详细信息。  

    很抱歉、此设计没有此变压器的替代零件。

    此输入/输出的另一个解决方案是 SN6501-MULXFMR-EVM (配置#4)。  下面是该设计的链接。

    如果您不需要一直在输入上低至3V 的电压下运行、我们可以提供其他解决方案。

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是  

    我还有另一个与您的解决方案类似的解决方案 SN6505B。

    我也有 GCI 协调员,但他们没有回复我的采石场。

    您已联系任何 GCI 人员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navi、

    很抱歉响应延迟。  Saul Landeros 是我们在 GCI saul.landeros@gcitechnologies.com 的联系人。

    谢谢。
    布赖恩