This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用相同访问密钥的机器太多错误

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1245410/too-many-machines-using-same-access-key-error

您好、重新下载应用程序后、无法登录 PSpice。 在上下文中、我在使用应用程序时遇到一些 PC 问题后重新下载了 Windows。 我可以通过什么方式登录 PSpice 吗? 如有需要、请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    我已打开一个 TT 以解决该问题。 案件46715164以供我参考。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    我们有3台机器展示如何安装 PSpice for TI。 任何或所有这些都可以清除。

    请告诉我哪些可以清除注册。

    162695: "F3NJ8C2"

    162727: "个人"

    163725: "我的"

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您处理我的问题、机器"F3XJ8C2"和"个人"可能会被清除。

    非常感谢。  

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    机器现在已禁用。 请重试以安装 PSpice for TI。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的评分