This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010231:TIDA-010231

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010231, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1247525/tida-010231-tida-010231

器件型号:TIDA-010231
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

TI 专家。
在 C2000ware_Digitalpower_SDK 中从解决方案导入 TIDA-010231示例工程

CCS 中只有 TIDA_010231_28004x_generic_ram_lnk.cmd、


我如何制作 TIDA_010231_28004x_generic_flash_link.cmd...我应该制作和使用它吗?

如果您能向我提供任何相关数据或帮助、我将不胜感激。