This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00637:询问 EVSE

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1237177/tida-00637-enquiry-for-evse

器件型号:TIDA-00637

我是 EVSE 领域的初学者。 我正在尝试制造便携式 EVSE。 我将使用此设计作为参考。 我无法打开此设计中提供的软件文件。 我已在 CCS 中尝试所有链接步骤(properties<linked resources<edit.) 但仍然无法打开该文件。 您能帮助提供分步指导吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priya:

    我们将对此进行深入探讨、然后再与您联系。  这是一种较旧的设计、用户指南中的软件说明应该可以正常使用。  我们将执行相应步骤、查看我们是否可以重现问题、并尽快与您联系。

    此致、

    埃罗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 我什么时候可以得到答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priya:

    我们正在构建一个电路板、今天就将开始启动它。  我们最晚应在下周结束时为您提供一个答案。

    此致、

    埃罗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priya:

    感谢您的耐心、我们已经完成了电路板构建、软件闪存和分步指南的编写。  随附了有关如何为 TIDA-00637刷写软件的指南。  

    此致、

    埃罗尔

    e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_00637_5F00_SW_5F00_BringUp.pdf