This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050047:TIDA-050047+BQ34Z100

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050047, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1248085/tida-050047-tida-050047-bq34z100

器件型号:TIDA-050047
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100

您好  

我有一个关于 TI PD 充电解决方案的问题、可以找到适合该解决方案的电量监测计。
我已经找到了 TIDA-050047满足我需求的解决方案、因为我打算使用功率为37W 的4节电池。
关于电量监测计、我想使用 BQ34Z100。

它是否与我的应用兼容、因为 需要一个适用于充电和放电阶段  并具有可定制设置的电量监测计、而且我不想使用任何 MCU 并希望这种组合独立工作、还需要选择 PD 控制器和电池充电器?
TI 产品列表中是否有满足所有要求(PD 控制器+电池快速充电器+电量监测计)的集成解决方案?

此致、