This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050047:Altium 项目文件

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1247913/tida-050047-altium-project-files

器件型号:TIDA-050047

大家好!

我想知道是否可以获取该项目的 Altium 文件。

谢谢!

菲利佩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Filipe:

    请参阅随附的布局。

    e2e.ti.com/.../BMS046_5F00_A.PcbDoc

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    感谢您发送 PCB 文件。

    有可能还可以向我们发送原理图文件吗?

    提前感谢您。

    Br、

    菲利佩·佩迪戈托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Filipe:

    原理图文件位于 TI 设计页面。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔